This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:是否有新一代 OPA551器件?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462176/opa551-is-there-a-new-generation-device-of-opa551

器件型号:OPA551
Thread 中讨论的其他器件: OPA593

工具与软件:

你(们)好  

是否有可以满足以下规格要求的新一代 OPA551器件? 谢谢!  

  1. VCC (R-R)-5V 和+12V
  2. 输出电压> 10V
  3. 输出电流> 100mA
  4. 当处于 TA  50°C 环境且输出为10V/V 70mA 时、IC 结温80°C
  5. 增益= 4时、SR > 5V/us
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    在某种程度上、是的。

    对于不要求高直流精度但确实需要高输出电流的应用、OPA551仍然是一个不错的选择。  

    我们相对较新的器件 OPA593可以实现 OPA551所能实现的大部分功能、但在许多情况下效果更好。

    OPA593对于功率放大器而言有点独特、因为与现有功率放大器相比、该器件具有出色的直流精度:

    OPA551在室温下的最大 Vos 为3mV、而 OPA593在25°C 时的最大 Vos 为100uV。

    与 OPA551相比、其它许多相应的 DC 参数也得到改进。  

    根据上述规格、OPA593将成为满足应用要求的合适器件、与 OPA551相比性能得到提高。

    如果客户有兴趣评估此器件、欢迎他们使用我们的进行测试 OPA593EVM

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!
    Jacob