This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:TI 产品页面和数据表之间存在最大电压差异。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462385/lmh6321-max-voltage-discrepancy-between-ti-product-page-and-datasheet

器件型号:LMH6321

工具与软件:

我计划使用 LMH6321在磁带记录仪中驱动擦除头及同轴电缆。 固定频率153.6kHz。  我本来计划使用+/- 17V 电压轨。  TI 产品页面列出的最大电压为30V、但产品说明书规定的最大绝对电压为36V、运行额定值为+/- 16V。  我想将 DDPak 封装与散热器配合使用、以便于手工组装。 我不想对部件施加过大的压力。  实际最大电压是多少、是+/-17伏特安全/

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将数据表规格作为黄金规格。  

    我们将与我们的团队合作确定 TI 产品页面规范。