This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:输出始终保持恒定、相对于感测电压或者负载电流不会发生变化。

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461878/ina296a-output-is-always-constant-and-not-varying-with-respect-to-sense-voltage-or-load-current

器件型号:INA296A

工具与软件:

在我们的设计中、我们使用10m Ω 的检测电阻、将负载电流从1A 增加到5A。 我未观察到 INA296A1IDR 的输出电压有任何变化。 该值在引脚5 (OUT)处始终保持恒定的5.7mV。 两个基准均连接至 GND。

请参阅以下引脚配置。

PIN#1-->-V 感测  

引脚2->GND

PIN#3-->REF2是 GND

引脚#4-->开路、因为它是 NC

PIN#5--> OUT (它当前是隔离的并且未连接到 ADC)。

引脚#6->3.3V

引脚#7 --> REF1为 GND

增益为10V/V

在改变负载电流但极性为负的情况下、我可能会看到引脚8和引脚1上的电压变化。

如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。 您能否提供您的观点以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、是否需要交换引脚1和引脚8? 因为在引脚8和引脚1之间产生负电压。 根据 TI 的应用图、我们的设计几乎与该设计相同。 请提供您的观点以继续前进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Balaji、

    这就是它的连接方式。  如果是这样、则引脚8相对于引脚1不应为负值。  请确认连接。