This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:使用 INA213和 LM258问题的电流环路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213, LM258, LM235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461421/ina213-current-loop-using-the-ina213-and-lm258-question

器件型号:INA213
Thread 中讨论的其他器件: LM258LM235

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

我想使用 INA213和 LM258设计一个恒流模式降压转换器并实现电流环路。

您能帮助我回顾一下电路中的 R-C 值、以确保它们适用于正常运行吗? 谢谢!

BR、

Kuo

e2e.ti.com/.../CC-mode-test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我正在查看您的问题、并将很快做出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kuo、

    最佳 R-C (反馈极点)取决于降压转换器以及您希望校正电流过冲的速度。 最好的办法是在 INA213输出端提供 RC 并在 LM235端提供反馈电容器、以便您可以在原型测试期间调整这些值。

    对于 INA213的输出、您可能需要更大的隔离电阻来驱动0.1uF 电容器、该电容器可能大于50欧姆、以避免输出稳定性。

    此致、

    Peter