This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:建议采用的封装

Guru**** 2611575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461925/tl084-recommend-package

器件型号:TL084

工具与软件:

①单个"TI-TL084I"芯片的延时约为100ns。 贵公司是否推荐采用相同封装但具有更低延迟的芯片?

②我们推测增益问题与芯片的频率响应有关、但是我们自己的仿真结果并不准确。 我们想知道一个更详细和专业的解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、  

    Unknown 说:
    贵公司是否推荐采用相同封装但延迟较低的芯片?

    请向我们提供有关该设计的原理图和时序要求。 如果没有这些信息、我无法向您提供任何建议。 Vout 响应延迟可能由多个变量引起。  

    [quote userid="398246" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461925/tl084-recommend-package②我们推测增益问题与芯片的频率响应有关、但我们自己的仿真结果并不准确。

    我需要准备好原理图才能回答您的问题。 请将设计信息发送给我。  

    顺便说一下、我看到了另一个问题、请参阅下面的主题。 它们是否相关问题或完全不同的电路和要求?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457442/opa4228-the-delay-of-the-chip-is-different-at-low-frequency-and-high-frequency

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond