This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629206:HAST

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461897/tps629206-hast

器件型号:TPS629206

工具与软件:

负责器件 TPS629206DRLR 有关的测试报告或规格 Hast_RH 110°C、85%RH、264小时
到目前为止、我只找到了相应的报告 130°C、85%RH、96小时 .

如果 TPS629206DRLR 没有相关的测试结果 110°C、85%RH、264小时
是否有任何类似的组件通过了此测试?

或者、是 Hast_RH 110°C、85%RH、264小时 没有针对任何 TI 组件测试规范?