This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:OUTP 和 OUTN 的输出电压相同、并非差分输出。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460647/amc1311-q1-the-output-voltage-of-outp-and-outn-is-the-same-and-is-not-a-differential-output

器件型号:AMC1311-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TLV9001

工具与软件:

大家好、应用原理图如下、R15修改为20kΩ Ω、当 HV_BUS 的输入电压为50V、Vin=0.08V、与计算得出的理论值(20kΩ μ V/(12000kΩ+20kΩ))* 50V=0.08V)相同、此时 OUTP=1.44V、OUTN=1.44V。 我进行了验证、删除了 R7、R8、R9、R10、 R11、仅保持 R12、再次使用 HV_BUS=50V、此时 Vin=0.5V、OUTP=1.57V、OUTN=1.57V。
您能不能帮我弄清楚问题出在哪里? 为什么 OUTP 和 OUTN 的值相同? 期待您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junxiong:

    您是否要相对于 GND2测量 VOUTP 和 VOUTN?  

    您要如何测量输入电压?  

    您的接地可能存在原理图错误。  

    HV_GND 和 GNDISO_LS 应连接在一起并以相同的电位为基准、以为 VDD1生成3V 至5V 电压。  

    这些节点应与低压侧(VDD2和 GND2)隔离。 您能否确认情况是否如此?  

    本文档可能有所帮助: https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的帮助。正如您所说、HV_GND 和 GNDISO_LS 连接在一起、VDD1=5V。
    这些节点与低压侧(VDD2和 GND2)隔离。当 HV_BUS=50V 和 R14、R16、OUTP=1.6918V、OUTN=1.1961V)Vin=0.49V。但是当我将 R14连接到 R16时、V(OUT-OUTN。Vin 的值应该是多少?希望您能再次给出一些建议、谢谢 OUTP=OUTN=1.57V 吗?如果使用 OUTP 的 OUTN 不能直接连接到 OUTP 和 OUTN 的抗干扰能力是不是太弱了?需要阻抗匹配?MUC 和 ADC。我看到数据表需要用TLV9001、TLV9001 Vref 时、我去掉了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助。 如您所述、HV_GND 和 GNDISO_LS 连接在一起、VDD1=5V。
    这些节点与低压侧(VDD2和 GND2)相隔离。 当 HV_BUS=50V 时、I 移除了 R14和 R16、OUTP=1.6918V、OUTN=1.1961V、Vin=0.49V。 V (OUTP-OUTN)= Vin。、但当我将 R14连接到 R16时、OUTP=OUTN=1.57V。 我认为数据表需要使用 TLV9001、OUTP 和 OUTN 的抗干扰能力是否太弱? 需要阻抗匹配? OUTP 和 OUTN 不能直接连接到 MUC 的 ADC? 如果使用 TLV9001、Vref 的值应该是多少? 希望您能再次提供一些建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junxiong:

    很好的调试步骤!  

    关于输出、有几个注意事项。  

    VOUTP 和 VOUTN 的输出驱动强度限制为10mA、不能直接驱动超过500pF 的电容。  

    因此、在本阶段、我建议更改 R14 = R16 = 100Ohm 和 C14 = 500pF、但可能需要根据 您所连接的 MCU 中 SAR ADC 的采样设置来调整这些值。  

    建议使用 TLV9001电路来连接单端输入 MCU SAR ADC、这并非所有应用都需要、但通常是因为并非总是需要多个 MCU ADC、具体取决于应用的精度和抗噪要求。  

    本视频系列的"SAR ADC 输入驱动器设计"部分可能有助于: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    如果希望执行差分到单端转换、本文档可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、我使用 TLV9001来构建电路、问题已经解决、谢谢!