This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:ST 替代产品

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112, TIOL221, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461476/lmp8646-st-alternative

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件:TIOL112TIOL221

工具与软件:

嗨团队、

我们为该项目申请模拟数字终端。 您是否有类似器件值得推荐? 目前我的客户使用 ST:PCLT2A74。

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要 TIOL112或 TIOL221等 IO-Link 收发器: ti.com/interface/io-link-digital-ios/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian,  

    感谢您使用 E2E!

    我进行了查找、但无法找到具有此器件型号的器件。 我找到了 PCLT-2A T 这是您在上面调用的数字终端器。 我同意 Clemens 的观点、即 IO-Link 收发器产品在这里可能更适合。 LMP8646具有电流限制功能、但这只是该混合技术器件中的一个小子块。 我将把该主题转交给相应的团队、让他们了解他们对潜在器件的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    TIOL IO-Link 收发器并不等同于 PCLT 器件、但有很多差异。  其中一个差异是电流限制范围。  我看到 PCLT 数据表中的范围大约为3到7.5mA。  TIOL 器件的电流限制范围通常介于50至300mA 之间。

    请查看 TIOL112或 TIOL221数据表、了解这些功能是否甚至可以远程满足客户的需求。

    此致、

    Jonathan