This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:建议使用合适的器件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461464/pga281-suitable-devices-recommend

器件型号:PGA281
主题 PGA204中讨论的其他器件

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找合适的 PGA 器件来替代 AD8231、最大增益请求值为128。 PGA281是否最适合替换? 或者我们是否有其他更好的器件?

AD8231数据表:

e2e.ti.com/.../ADI_2D00_AD8231.pdf

BR、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    抱歉响应有延迟、下面是一个 PGA 的参数表、其中的 PGA 至少具有42dB (增益为128V/V): 可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)产品选择|德州仪器 TI.com

    如果客户需要 GPIO、如 AD8231数据表中所示、则只能使用 PGA204和 PGA281。  

    PGA204的增益在范围内(1、10,100,1000)、因此最好选择 PGA281、其增益分别为 1/8、1/4、1/2、1、2、 4、8、16、32、64、 128.  

    祝你一切顺利!
    Carolina