This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:安装失败

Guru**** 2835185 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454141/ina226evm-installation-failed

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226USB2ANY

工具与软件:

大家好  

我需要使用 INA226 EVM。
根据 TI 官方网站上的描述、我已经下载了驱动程序和 GUI。

https://dr-download.ti.com/secure/software-development/support-software/MD-seBqV4p5Vf/4.2.0.0/PAMB_USB_Driver_Installer-v4.2.0.0.exe

https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/


安装驱动程序和 GUI 后、仍无法识别 USB 器件。 您可以帮助确认问题可能是什么吗?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    从您发给我的照片来看、EVM 似乎处于 DFU 模式。 这意味着它应该可以进行固件更新了。 在 GUI (https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA226EVM_GUI)中、转到"File -> Program Device..."(文件->编程器件)。

    我们的 EVM 不使用 USB2ANY、因此您需要使用上面链接的 GUI。

    如果您在对器件进行编程时遇到任何问题、则可能需要手动将驱动程序与 DFU 模式关联、以下是可帮助您实现此目的的一些说明:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394766/ina226evm-unrecognized-evm

    您可能还需要手动关联串行驱动程序和批量驱动程序。 以上链接还链接至另一个显示如何关联驱动程序的 e2e 主题。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch

    感谢您的帮助。 我现在可以操作器件了。 但在使用过程中会遇到两个问题:

    1. 我无法正确打开 GUI。 每次我需要重新安装该软件时、并且只有在安装自动打开后、我才能成功访问该软件。
    2. 如果 GUI 没有关闭、拔下 USB 或在不同的 INA226控制板之间切换会导致连接失败。 我需要关闭 GUI 才能成功重新连接。 但是、关闭 GUI 会回到问题1、此时无法正确重新打开 GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、

    感谢您的耐心。

    由于美国节假日、Mitch 目前不在办公室内、他将在6月1日返岗时予以回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    下面是我对您的问题的回答:

    1.您是尝试离线还是在线使用 GUI 吗? 例如、可通过以下网址直接访问在线网站: https://dev.ti.com/gallery/view/CurrentSensing/INA226EVM_GUI。这是您看到问题的地方吗? 或者在下载供离线使用时是这样吗? (如果有一个不适合您、您可以尝试另一个方法... 可以使用以下按钮下载它以供离线使用:

      (来自此链接: https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA226EVM_GUI)

    2.如果您点击 MCU 上的复位按钮而不是重置 GUI、有时可以让连接正常工作。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、  

    我没有听到你的声音,所以我会认为你能够得到这个想法,我将关闭这个线程。 如果您确实需要更多帮助、可以随时在此处再次回复(如果该主题被锁定、请点击"提出相关问题")。

    此致、

    Mitch