This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA187, OPA548, OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461686/opa548-opa548

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件:OPA187、、 OPA827

工具与软件:

您好!

请查看随附的使用 Howland 电流泵的示意图。
输入电压+/-10V
输出电流-12mA
Iout 和 Iin 之间连接的电阻负载和电感负载在10R<R <970R 且 L=12mH r=130R 之间
通过 R580和 OPA187IDR 进行电流反馈
整个范围内的输出容差为+/-160uA
对于-10V 输入、940R 和950R 之间没有完美的线性度。电流往往从-12.2mA 增加到-12.3mA。
我无法解释这个问题。

OPA187有问题吗?


感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../Howland_5F00_Pump.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Druilhe:

    您是否在任何其他电阻上看到此问题? 在尝试相同的940R 正电流时是否出现这种情况?

    您是否有误差与 RL 之间的关系图?

    当您在设计中说存在负电流时、我们讨论的是流入 IOUT 引脚的电流、对吗?

    在进行电阻测试时监测 OPA548的引脚6可能会有所帮助。 您能否探测 OPA548的引脚6、以使用线性电阻(R = 940R)测量直流值? 这将帮助我将输出误差与良好值和非工作值进行比较。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在任何其他电阻上看到此问题?

    在尝试相同的940R 正电流时是否出现这种情况? 不仅仅是负数

    您是否有误差与 RL 之间的关系图?

    当您在设计中说存在负电流时、我们讨论的是流入 IOUT 引脚的电流、对吗? 是并返回引脚 IIN

    目前我没有监测 OPA548引脚6的设备、因此我会尽快这样做。

    但电压应在13V068和13V284之间振荡。

    (130R+950)* 12.1mA = 13V068

    (130R+950)* 12.3mA = 13V284.

    为什么在这个电阻值为950R +/-10R 的情况下、我们的装配会出现这种不稳定性?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可使用 DMM/示波器检查 OPA548的引脚6、我建议同时检查 OPA827的引脚6和引脚3。

    当我们以较高的电阻值运行时、目前违反了 VCM 规格:

    OPA827 VCM 规格:

    违反此规格可能会导致反馈放大器的输出变得非线性、从而导致 OPA548放大器的电压设置发生变化。 由于 OPA827非线性转为线性之间形成的时间常数、此反馈延迟可能会导致 OPA548出现明显振荡。  

    可能有必要为该功能选择不同的放大器、或者确保我们不违反该器件的共模输入规格。  

    使用测得的数据进行验证可能有助于我们更好地了解此问题的来源。  

    一个简单的检查方法是稍微增大 OPA827的电源轨、以查看问题是否解决。  

    谢谢!

    Jacob