This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:VBUS 的输入电流是多少?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461306/ina226-what-is-the-input-current-of-vbus

器件型号:INA226
Thread 中讨论的其他器件: INA228

工具与软件:

数据表中显示 Vbus 的输入阻抗为830K。  在分流电阻器的电流检测模式下、 Vbus 的输入电流是 I=V/830K 还是在电流检测模式下 Vbus 的输入电流是多少

 在按照以下数据表所述的断电模式下、VBUS 的输入电流是多少、是仍然是 I=V/830K 还是 在 断电模式下 Vbus 的输入电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:

    根据您的裸片版本的不同、这会略有不同。 (目前、INA226有两个裸片版本(修订版0和修订版1)、有关更多详细信息、请参阅本主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441248/ina226-input-bias-current)

    通常情况下、 VBUS 引脚上的输入电流将为  I=V/830K (如您所述)、但仅当830K VBUS 输入阻抗未被禁用时。 在关断模式下、两个版本的 INA226都会禁用830K 输入阻抗。 数据表中未指定此状态下流入引脚的漏电流、但该电流非常低/可以忽略不计。

     当器件处于活动模式(即转换 VBUS 或电流)时、INA226的修订版0版本具有830K VBUS 输入 阻抗、而 INA226的修订版1在 VBUS 测量模式下仅具有830K VBUS 输入阻抗(在电流测量模式和关断模式下具有高阻抗)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的答复。

    您能否帮助确认何时使用 A 版本的设备? 这是因为 A 版本的大输入偏置电流会影响 uA 的电流精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:

    不幸的是,没有办法让我知道这一点,但我的猜测是,它会在几个月内。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事请帮我确认。  在 INA226中、 输入偏置电流 与差分输入电压之间的关系是什么。 在 INA228中、输入偏置电流和差分电压之间的关系看起来为 I = V/92K、 对于 INA226、关系是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:

    遗憾的是、我们不针对 INA226设计此规格。

    此致、

    Mitch