This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:电流测量模式下 VBUS 引脚的输入电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4235, INA228, INA236, INA234, INA232, INA4230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462625/ina228-q1-the-input-current-of-vbus-pin-under-current-measurement-mode

器件型号:INA228-Q1
主题中讨论的其他器件:INA228INA236INA234INA232、INA4235、 INA4230

工具与软件:

如果未处于 VBUS 测量模式(例如电流测量模式或关断模式)、VBUS 的输入阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:

    对于 INA228、在工作模式下(即在 VBUS 测量或电流测量期间)、VBUS 输入阻抗通常为1MΩ Ω。 然后在关断模式下变为高阻抗(VBUS=85V 时漏电流为10nA)。 未指定特定阻抗。

    如果您正在寻找的器件在进行 VBUS 测量时、仅在 VBUS 引脚上具有较高的电流消耗、但在关断和电流测量模式下均变为高阻抗、那么您可能对其中一款器件感兴趣:

    • INA236系列
      • INA236
      • INA234
      • INA232
    • INA4235系列
      • INA4235
      • INA4230

    此致、

    Mitch