This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLC010935BP:具有 UART 接口的电力线通信 EVM。

Guru**** 2811505 points

Other Parts Discussed in Thread: PLC010935BP, TIDA-010935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461949/plc010935bp-power-line-communication-evm-with-uart-interface

器件型号:PLC010935BP
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010935

工具与软件:

你好

我想构建 PLC EVM 可以使用 UART 接口。

EVM 应该可以实现这两项功能。
1、直流24V 电源使用。 我不想使用交流电源线。
2.我 想对 每个设备使用 UART 接口。

我希望 EVM 不要使用大型元件。
 在这些条件下、是否有 EVM?

我找到了 PLC010935BP。 但这个价格太高了。
是否有更便宜的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JunHyeon:

    我们确实提供了适用于 TI 参考设计 TIDA-010935的设计文件。  PLC010935BP 是 TI 参考设计的可订购 Booster Pack 版本。

    如果可以、您能否在此 e2e 论坛上回复我的私人留言?  我想了解有关您的项目需求和产品的更多信息。

    感谢您关注 PLC010935BP 和 TIDA-010935设计。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    很难发送消息、我没有太多经验、是第一次访问 TI 网站。

    如果您需要我的信息、我可以说我的项目信息仅为文本。

    我想获取有关 TIDA-010935的信息。
    TIDA-010935电源需要直流13 ~ 50V。

    但它在应用中使用太阳能。
    它可以使用直流电源? 我不想使用太阳能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JunHyeon:

    您可以使用 E2E 屏幕右上角的"闪电"符号来查看通知。  你可以看到我给你发送了一个朋友的请求。

    PLC010935BP 和 TIDA-010935能够使用直流电源;它们不仅适用于太阳能应用。  我还可以帮助评估符合您要求的直流设计、甚至是交流设计(如果需要)。

    如果您在 E2E 上查看通知或访问您的个人资料信息(屏幕右上角)、您可以看到我的消息请求。

    如果您在接受我的邀请/朋友请求时发现问题、请告诉我。

    此致!

    ALEC