This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:OPA627B

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462973/opa627-opa627b

器件型号:OPA627

工具与软件:

您好!

4 OPA627的并联噪声规格是什么、由此会引起的 CMRR、PSRR、输入电流噪声降低是什么? 差模和共模电阻的变化量以及输入电容的增加量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    [报价 userid="602891" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462973/opa627-opa627b 并联4 OPA627的噪声规格是什么、以及由此引起的 CMRR、PSRR、输入电流噪声降级是什么?

    我不确定您的问题是什么。 您是否指的是所有 OPA627运算放大器输出都并联了? 请澄清。  

    运算放大器不喜欢将输出并联放置、通常没有某种反馈补偿。 由于 Vos 或输出电压的微小变化、它们往往相互对抗。 这类似于将4个 LDO 的输出并联放置、输出电流可以相互流动以进行控制。  

    差模和共模电阻的变化与输入电容增加幅度有多大?

    请向我展示您的应用的原理图。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond