This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:软启动

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455846/tps54336a-soft-start

器件型号:TPS54336A

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我已经仿真了最坏的情况、并确定我必须在 SS 节点上使用470 nF 电容器来实现~160ms 的软启动。

 

 

我的问题是、我可以在 SS 节点上使用此电容值(470nF)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾

    请允许我检查一下、您是否有任何系统担心需要如此大的 TSS?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾

    很抱歉这么晚才回复。 使用470nF CSS 应该没有问题、以下是在 TPS54336AEVM 上使用 Vin=12V、Vo=5V、Io=1A 时的波形测试。

    谢谢、此致。