This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:建议使用合适的器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462400/ina186-q1-suitable-devices-recommend

器件型号:INA186-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA212

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想使用电流感应放大器通过0.2mΩ 分流电阻器来触发3.0A 电流、但他们认为增益是不够的。 我们是否有更多合适的器件?

BR、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryker、

    使用 INA186A5 (500V/V)、这将导致300mV 的 VOUT 变化。 这还不错、但您需要在 PIT 引脚上进行一些低通滤波、以降低噪声并提高 SNR。

    另一个选择是 INA212、它具有1000V/V 的最高电压增益和4kHz 带宽。

    为了获得最佳精度、我会以一定的电压为 REF 引脚供电(>100mV)、以在负载关闭时使 VOUT 保持在线性区域。 这样做可以使检测此电流变化(0至3A)更容易。 它还能够执行失调电压校准、在考虑到所测量的大增益和小分流电阻的情况下、这可能是必要的。  

    如果它们需要输出达到特定电平来触发某些下游比较器或中断、则只需添加另一个增益约为10的放大器增益级(运算放大器)。  这个运算放大器应该具有低噪声。

    此致、

    Peter