This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:INA186A3QDCKRQ1

Guru**** 2815065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462392/ina186-q1-ina186a3qdckrq1

器件型号:INA186-Q1

工具与软件:

您好!  

我想问、如果   INA´s VS 引脚的电压为0V 相对于 GND (INA 未通电)、我是否可以在 VIN+、VIN-引脚上施加0V 至+16V 的电压? 谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;绝对最大额定值允许这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petr:

    是的,这不应该是一个问题,因为正如克莱门斯提到的,这是在规格范围内。 不过、如果您使用 DDF 封装、您将拥有一个使能引脚、允许您打开/关闭器件、而无需担心电源问题。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Mallika、  

    感谢您的回答。

    问候语、

    Petr Nemec