This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:如何为 AMC1301?构建仿真模型

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1301, TINA-TI, ISO224, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460146/amc1301-how-to-build-a-simulation-model-for-amc1301

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: Tina-TIISO224AMC3330、AMC1350

工具与软件:

随附的图是 AMC1301的电路图和仿真图、输入直流电压为328V。 我的仿真图上的电路是否正确? 此外、输入偏置电压和偏置电流是多少?  

此外、如果    输入电压失调没有平衡、影响是什么  ?平衡输入电压失调有什么影响?

另外、为什么 R30=R3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不确定您的意思、我在仿真模型上看到了一个 ADxxx 器件。  

    您可以在产品页面上找到 AMC1301的 TINA-TI 和 PSPICE for TI 仿真模型。  

    有关您的其他问题、请参阅此文档: https://www.ti.com/lit/an/sbaa350a/sbaa350a.pdf?ts = 1736533312541

    这也可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     以这种方式连接的情况下、如何计算输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Egot 是最终增益、根据规格、如果连接了 R3'、理论上 Egot 应等于0。

    然而、在公式中、egt=eg+R3/Rin。

    那么、Egot 等于这两者中的哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此外、第4页上的公式是如何推导的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ?已根据此公式调整 R3和 R3'、无需担心偏置电流 、任何量都不会影响

    增益误差?μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅我在上一篇文章中链接的文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了它,但我无法理解。 它表明、只要22K 的一半(11K)与经校准的 R3并联、即可获得 R3的原始值、并且 R3'大约等于 R3、就可以实现校正。 这是否意味着只要采取上述措施、就可以实现校正、而不受偏置电流的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 R3和 R2的交点为 C、则初始状态为 Vc = Vs * R3/(R3+R1+R2)。 现在、我们需要在 C 点和接地之间插入一个包含电阻器 Rin 和电流 I Vc 的有源网络、最终实现 RIN=(1-R3/Rin)* vs * R3/(R3+R1+R2)+R3 * I。也就是说、导致原始斜率和截距都发生变化。 我想问一下这个网络的结构应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    前端的设计可能很复杂、本质上感应电阻与差分输入阻抗并联、然后输入偏置电流会产生偏移。 这两者都必须得到补偿。  

    请参阅 Excel 计算器以获得有关这些计算的帮助。  

    https://www.ti.com/tool/download/SBAR013/2.00.00.02

    或者、您是否考虑使用具有更高输入阻抗和更低输入偏置电流的器件(例如 AMC3330、AMC1350或 ISO224)?  

    所有这些器件都更适合电压感测。 AMC3330还具有集成的直流/直流转换器、显著简化了设计。  

    您打算如何在系统中执行感应? 它属于哪种类型的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

    如果你能根据我的前提回答问题,这将是更好的。

    如果 R3和 R2的交点为 C、则初始状态为 Vc = Vs * R3/(R3+R1+R2)。 现在、我们需要在 C 点和接地之间插入一个包含电阻器 Rin 和电流 I Vc 的有源网络、最终实现 RIN=(1-R3/Rin)* vs * R3/(R3+R1+R2)+R3 * I。也就是说、导致原始斜率和截距都发生变化。 我想问一下这个网络的结构应该是什么?