This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:LMP8640-T (20V/V)和 LMP8640-F (50V/V)、INA197 (50V/V)和 INA196 (20V/V)

Guru**** 2770115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA197, INA196, LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462297/lmp8640-lmp8640-t-20v-v-and-lmp8640-f-50v-v-ina197-50v-v-and-ina196-20v-v

器件型号:LMP8640
主题中讨论的其他器件:INA196、INA197、

工具与软件:

我们具有与 LMP8640-F 搭配使用的0.02 Ω 电流感应电阻器、可提供1V/A 的电流感应增益

其次、我们有一个采用 LMP8640-T 的0.05 Ω 电流感应电阻器、这也可以提供1V/A 的电流感应增益

现在、与其他组合类似、理论上您应该期望0.05 Ω 与 LMP8640-T 的组合仅具有20V/V 的增益、这样可以获得更准确的测量结果、因为更大的测量电阻在相同电流下会产生更大的基本信号/电压、这样只需更微弱地放大。 由于较弱的增益、失调电压误差和电流测量的其他误差、运算放大器的影响必须较小、如前所述、整个测量结果应该更加精确、尤其是小电流误差约为2.5倍。

但您无法在这里的实际测量中观察到这一点。

对于0.02Ohm 的 INA197、即每 A 同样为1V、而对于0.05Ohm 的 INA196、0.05Ohm 的 INA196组合可测得的系数比 INA197组合精确2、这在理论上也是合逻辑的。

LMP8640是否采用不同方式构建、二者的组合都很好?或者、与 LMP8640-F 的组合相比、0.05Ohm 和 LMP8640-T 的使用为何不能有任何改进?

或者您需要在这里看到测量精度也有所提高吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你的理解是正确的,但只有在理论上。 该分析假设元件无差异、并且两个增益版本(例如 LMP8640-T 和 LMP8640-F)之间的内在非理想因素相同。 实际上、所有假设都不正确。

    但是、如果您使用相同的核心元件一次构建一个放大器、那么您应该能够观察到误差大约减少了2.5倍、这主要是由输入失调引起的。

    此致

    Guang