This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:直流22 /24的不同引线框

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463484/lm2903-different-leadframe-for-dc-22-24

器件型号:LM2903

工具与软件:

你(们)好

我们确定了此部分、并意识到 DC24+和 DC22+引线框中存在差异

我们能否确认引线框中的这种差异是否被视为正常、并且不会影响部件的适用性、形状和功能? 提前感谢!

 

DC24+

DC2249

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin

    两个引线框均符合要求并 视为正常、它们不会影响器件的安装、形状或功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2903DR 在五个组装地点制造、因此您可能会看到两个以上的不同引线框。