This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:感测电阻的额定功率

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460244/ina3221-power-rating-of-the-sense-resistor

器件型号:INA3221

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 在我的设计中使用电流传感器器件 INA3221AIRGVR。 我想知道如何选择传感电阻器的额定功率、我们将使用该方法进行设计。 我可以从哪里获得该指南? 流经电流感应电阻器的最大电流为13A (5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器的功耗为 V×I = R ×I2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    除了 Clemens 公式、您可以参考 此处的几个培训视频。 我特别建议了下的"如何选择分流电阻器"和"分流电阻器布局" 应用的链接 首选。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我还有一个疑问。 我的板中的负载器件需要65W (5V @ 13A)。 我已在电源和负载之间连接额定功率为4W 的电流检测电阻。 4W 电流检测电阻器不允许65W 功率通过它?

    电流检测电阻值为5m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流过电阻器的不是功率、而是电流。

    负载内部耗散65W。
    电阻器内部的损耗为5 mΩ×(13A)²= 0.845W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的进一步澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    如果最大电流为13A、则可能需要考虑使用额定值较小且最终应该更便宜的电阻器。 我会考虑1W (只要您的电流不超过13A 即可)。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。