This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201DDCR REN (EN 引脚接地电阻)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462590/tps562201-tps562201ddcr-ren-en-pin-resistance-to-gnd

器件型号:TPS562201

工具与软件:

由于数据表更新、REN 发生了变化。
将修订版本 B (2020年9月)更改为修订版本 C (2024年4月)

REN (EN 引脚对 GND 的电阻)似乎会从最大900Ω 变为2400kΩ、为了抑制电源输入侧的浪涌电流、我试图通过向 EN 端子添加一个电容器(10μF)来采取措施并延迟输出电流、但这是否会由于内部芯片的变化而产生任何影响?

例如输出时序和抗扰度电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN 引脚具有非常高的输入阻抗、因此您可以使用大电阻器和小电容器来实现 EN 信号上的 RC 延迟。 关闭输入电压时、EN 引脚上的10uF 可能会导致 EN 引脚电压高于 VIN 引脚、因此您需要在 EN 和 VIN 引脚之间添加钳位二极管。