This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:错误:节点1:I0:i5:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:1:I0:i5:I19:1:RA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462576/opa857-error-node-1-i0-i5-i19-1-102-is-floating-and-connected-to-current-source-g-1-i0-i5-i19-1-ra

主题中讨论的其他器件:OPA858OPA857

工具与软件:

在 LTSPICE 中对 OPA857模型进行仿真时遇到此错误。 我看到了有关 OPA858的非常类似的情况、我尝试在每个节点和接地端之间添加10M Ω 电阻、但这并没有解决问题。

* TIA Basic Test
.INCLUDE "C:/Users/piyus/Downloads/sbombp8/opa857.lib"

V_IN p 0 PULSE(3 1 0 10p 10p 1u 2u 100)
R p TIA_IN 100000
VCTRL CTRL 0 3.3
VS_TIA VS 0 3.3
X1 CTRL 0 TIA_IN TIA_OUT TIA_OUTN VS OPA857

R1 TIA_IN 0 10000000
R2 TIA_OUT 0 10000000
R3 TIA_OUTN 0 10000000
R4 CTRL 0 10000000
R5 VS 0 10000000

.PROBE I(V_IN)
.PROBE V(TIA_OUT)
.PROBE V(p)

.tran 0.0001ms 0.005ms

.END

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush、

     感谢您查看先前的主题帖。 这是正确的修复方法、请尝试还原到原始网表、然后在定义的102节点下添加此行:  

    R1000 102 0 10MEG

      类似在该 线程中完成的操作

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。 遗憾的是、这似乎没有消除误差。 我现在根据您的建议使用此网表

    * TIA Basic Test
    .INCLUDE "C:/Users/piyus/Downloads/sbombp8/opa857.lib"
    
    V_IN p 0 PULSE(3 1 0 10p 10p 1u 2u 100)
    R p TIA_IN 100000
    VCTRL CTRL 0 3.3
    VS_TIA VS 0 3.3
    X1 CTRL 0 TIA_IN TIA_OUT TIA_OUTN VS OPA857
    
    R1000 102 0 10MEG
    
    .PROBE I(V_IN)
    .PROBE V(TIA_OUT)
    .PROBE V(p)
    
    .tran 0.0001ms 0.005ms
    
    .END
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、刚刚意识到您的意思是在.lib 文件中、而不是在.cir 文件中。 它现在起作用了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 我很高兴它现在正在工作