This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858光电二极管传感器输出保持恒定(无变化)

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461922/opa858-opa858-photodiode-sensor-output-remaining-constant-no-change

器件型号:OPA858

工具与软件:

大家好、我为 OPA858 TIA 设计了一个增益为5k 的 PCB、遵循所有设计指南、进行了广泛仿真。 物理 PCB 的问题是、 当我增加光电流、甚至添加或移除光电二极管时、输出电压不会改变。 无论我对输入施加什么电压、它都显示恒定+0.960V。 输入还显示 +0.960V。  (我将使用示波器和万用表进行测量)

它在非反相输入上偏置在+0.500V。 我对自己做错的事感到失望。 如果我在输入上放置100uA、我预计 输出将增加+0.510V (5.1k 增益)。 I 测量的光电二极管电流为0 - 400uA 、但运算放大器似乎卡住了、没有变化。

如有任何帮助、将不胜感激。 谢谢!

e2e.ti.com/.../OPA858_5F00_Simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MacDara、

      感谢您的片段和仿真! 光电二极管的设置方式使其提供电流(阴极偏置到正电压、阳极连接到放大器输入端)。 它会强制输出变为低电平、低于您在同相输入端设置的偏置(换句话说、 当光落在 PD 上时、输出为负)。 由于您将放大器配置设置为+5V 单电源。 放大器无法低于1V、低于器件在5V 单电源下的输出电压范围:

      您是能够使用不同的 PD、还是将其翻转并使用负电压对其进行偏置(取决于您所使用的 PD 类型)。 在本例中、它会翻转极性、您将获得+0到400uA、而不是-400uA。  

    此致、
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 像在仿真中一样、我尝试将光电二极管从运算放大器的输入端连接到地、但仍然无法正常工作。  我没有   在电路板上产生负电压的硬件、但我是否有可以偏置 运算放大器的值、使其 与当前的光电二极管一起工作?

    我在数据表中找到以下设计。 例如、如果我将其偏置在3.4V、那么 光电流会使其降至1V、然后零电流会使其恢复到3.4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MacDara、

     是的、这是另一种解决问题的正确方法! 如果您能够在设置直流偏置的位置进行更改(低于 PD 的偏置电压)、那么输出将集中在3.4V、并且此设置中的输入电流将产生从3.4V 到1V 的输出。 请告诉我们、这最终是否有希望修复该问题。

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、我更改了偏置点、这解决了我的问题! 它现在运行得很好、我得到干净的光脉冲放大(在它通过比较器后)。 非常感谢您的帮助!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MacDara、

     我很高兴它成功了;它看起来很干净,感谢您的更新!!  

    此致、

    SIMA