This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:关于 OPA659的输入和 ESD 保护

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462899/opa659-regarding-the-input-and-esd-protection-of-the-opa659

器件型号:OPA659

工具与软件:

OPA659输入电压的绝对最大额定值为±Vs。

根据数据表上的"8.2.1输入和 ESD 保护"、输入端有一个保护二极管、可防止施加高于 Vs + Vf 的电压。

即使有保护二极管、也会向输入端施加大于额定电压的 Vf 电压。 这种行为合适吗? 如果施加极短的时间(例如 ESD)、可以吗?

请告诉我 Vf 的值以及可以在没有任何问题的情况下超过额定值多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当施加这样的电压时、电流将流过二极管。 如第8.2.1节所述、您必须确保此电流低于30 mA;它还告诉您如何执行此操作。

    正向电压既不指定也不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haruki:

    克莱门斯是正确的。 正向电压取决于工艺和器件设计。 至于这种情况发生的时间长度、这些二极管的主要作用是在几纳秒内引导脉冲、正如您在典型 ESD 事件中看到的那样。 在与 ESD 事件不同的过载事件期间、我们可以获得持续时间更长的事件。 这时、使用限制串联电阻就变得很有用、而且将电流限制在30mA 限制以下对于这些 较长事件是关键。

    此致、

    Ignacio