This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1831:TLV183x PSpice 模型引脚排列

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1831, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463105/tlv1831-tlv183x-pspice-model-model-pinning

器件型号:TLV1831
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

大家好!

我刚刚下载了 TLV183x PSpice 模型

与数据表相比、有一些"额外"引脚。

什么是 VCCI VCCO VEE 功能?

提前非常感谢您的宝贵帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    TLV183x 没有单独的输入和输出电源功能。 PSpice 模型不应具有这些额外的引脚。 您能否告诉我、在数据表的哪个位置看到 VCCI VCCO 和 VEE?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是、在模型中存在这些额外的引脚。

    以下是模型的提取:

    香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作
    *来源 TLV1831
    . SUBCKT TLV1831 IN+ IN- VCCI VCCO VEE GND OUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    我很抱歉,我误解了你的帖子。 我看了一下模型、您是对的。 似乎较早版本的 PSpice 模型已上传到网络上;您可以通过阅读 TINA 模型的.lib 文件和 PSpice 模型的.lib 文件来辨别。

    同时、TINA-TI 模型应具有正确的引脚。

    我将继续上传正确的版本。 感谢您通知我们这一差异。