This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 THP210对 Vs 上的噪声敏感、

Guru**** 2802955 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463293/why-thp210-is-sensitive-to-the-noise-on-vs-

器件型号:THP210
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

请告知我下面的问题。

 

在我向大家展示我的问题之前、请先解释一下这个问题的背景。

我正在使用具有5V 单刀电源的 THP210、并注意到了

THP210对 VS-上的噪声敏感、另一个词是 GND。

因此、我尝试了使用 TINA-TI 来重现这种情况、可能也是如此

观察到症状。

 

参考仿真结果、LMH210输出显示意外噪声

当 Vs-上的噪声脉冲与源信号的低电平周期重合时。

 

问题1.  您认为这是预期的结果吗?

问题2.  如果是、您能告诉我 LMH210显示此行为的原因吗?

问题3.  是否有解决此问题的权变措施?

 

 e2e.ti.com/.../THP210_5F00_in_5F00_tmp02.TSC

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita:

    Unknown 说:
    问题1.  您认为这是预期结果吗?

    THP210在1kHz 甚至100kHz 下都具有出色的 PSRR、因此注入噪声或脉冲应显著衰减。  

    我认为您观察到的仿真问题可能与差分输出端的3.3nF 容性负载有关。 如果需要应用驱动3.3nF 容性负载、则需要补偿运算放大器并确保运算放大器稳定。 随着容性负载的降低、我不会看到问题。  

    Unknown 说:
    问题3.  是否有解决此问题的方法?

    您需要降低3.3nF 容性负载或增加30Ω 电阻器的 Riso。 差动运算放大器必须保持稳定。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita:

    上述电路存在两个单独的问题。  一个问题与输入共模范围(1)有关、第二个问题与驱动3.3nF 容性负载(2)时的稳定性有关。

    (1)上述电路也违反了 THP210的输入共模电压范围(VICM)。   

    VICM 是指 刚好位于  THP210 全差分放大器输入端子的输入共模电压。  数据表第5页的规格定义了 VICM 有效范围为(V_VS-)+ 1V < VICM <(V_VS+)- 1V;其中这是 THP210输入端子处的输入共模电压 、需要 与正负电源轨至少有1V 的余量。

    上述电路由5V 单极电源(负电源 VS-= GND)供电、并支持  以 GND 为中心的±5V 单端双极输入信号。  THP210输入端子(VICM)的输入共模电压波动在+2.50范围内、而电压远低于+1V、这违反了输入共模规格:

    一种可能的解决方案是使用双极+/-电压电源为 THP210供电。 请参见示例、其中 Vs+=+5V 为正电源、Vs-=-2.5V 为负电源。  输入共模在+0.8V 和+2.5V 之间波动、允许超出负电源(Vs-) 1V 以上的余量。

    (2) THP210电路不稳定、使用30Ω 的小型隔离电阻器驱动3.3nF 容性负载。 补偿电路的可能方法有多种。 一种简单的解决方案是增加30Ω 到150Ω 的隔离电阻器。  详细的 TINA-TI 开环稳定性仿真分析表明、当使用150Ω 隔离电阻器驱动3.3nF 容性负载时、电路稳定、相位裕度为46度。

    稳定性分析:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San、

    感谢您发送编修。

    我会按照你的建议检查循环。

    Mita