This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6639:SD 关断模式输出阻抗和电容

Guru**** 2813825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462467/lmh6639-sd-shutdown-mode-output-impedance-and-capacitance

器件型号:LMH6639

工具与软件:

在 LMH669中、如果关断运算放大器、那么输出阻抗和"Cout"值是多少。

如果 两个运放的输出短路,那么当一个运放关断时,另一个运放输出信号又如何 ,它不会 受到干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baskar、

      当该器件被置于关断模式时、输出进入高阻抗状态、无法将反相输入保持与同相输入相同的电平。 我们没有准确的阻抗值表征。 但是、即使放大器在关断期间处于高阻抗状态、仍然有一条通过反馈电阻器到放大器输入端的直流路径、如下图所示:(COUT 用于在关断期间断开该直流路径)

     数据表中标题为"输入和输出拓扑"的应用手册部分的第15页更详细地介绍了相关内容。

    谢谢!

    SIMA