This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6700:负电压 UV / OV

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6700, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464148/tlv6700-negative-voltage-uv-ov

器件型号:TLV6700
主题中讨论的其他器件: TPS3700

工具与软件:

早上好、

我有一个使用+/-15V 双电压电源的设计、我想使用2个 TLV6700来监控该双电源的 UV / OV。

对于积极的方面(+15V)、我没有任何问题。

但对于负电压(-15V)、我能否使用与 TPS3700的 SLVA600中所示类似的原理图:

在本例中- VSS =-15V。

谢谢!

玛丽娜-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marina:

    是的、TLV6700可以用这种方式使用。