This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:Spice for TI 中的 TL331 Spice 模型精度

Guru**** 2551610 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464142/tl331-tl331-spice-model-accuracy-in-spice-for-ti

器件型号:TL331

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 Spice for TI 来仿真 TL331组件、但我已经注意到仿真结果与实际硬件的行为之间的差异。 为确保将来正确使用该工具、我想确认以下几点:

  1. 在安装 Spice for TI 期间下载的 TL331 Spice 模型是否准确且可靠地用于仿真?
  2. 模型本身是否存在任何可能导致错误仿真结果的问题?

非常感谢您澄清这些问题、这样能够确保我能够信任设计的仿真结果。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、

    如果任一输入高于 VCM 范围、那么该模型将通过使 VCC 的输出1/2来警告用户、即使上拉电压较小也是如此。  

    您在真实的硬件中观察到了什么行为?