This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569DBVR 使用异常咨询

Guru**** 2504865 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459612/tlv62569-tlv62569dbvr-use-exception-consulting

器件型号:TLV62569

工具与软件:

你(们)好

我们对本产品的使用不满意。
症状:该产品在3903电压调节后、使用12V 电源并向 TLV62569DBVR 提供5V 电源。
上电瞬间 TLV62569DBVR 5电源输入短路或输出短路、发现5V 输入短路、输出短路、输出电压上升等现象

请您确认原因

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    我无法 在您的原理图上找到 TLV62569DBVR。 元件 U2具有不同的引脚排列、并且电感器也缺失。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、缺少部分原理图、请帮助确认
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    我无法在原理图中将其读出。 一般来说、原理图看起来可以。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    附加图上标记了电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    我认为原理图和电感器没有问题。

    请在启动时对 TLV62569器件的 VIN 和 VOUT 进行一些测量、以查看可能出现的一些过压或异常行为。

    此致、
    SEPP