This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271-HT:INA271SKGD1

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464388/ina271-ht-ina271skgd1

器件型号:INA271-HT

工具与软件:

. 我们以模具形式使用该部件--INA271SKGD1 /该部件的额定值为200°、但我们可以看到 批次 162°/>.6 mA 处的故障数。 我尽快需要此信息。

还需要注意的是、器件在环境下工作正常、但在160°C 热测试期间失败。 测量的模拟信号高于应输出的信号。 我们来比较一下使用 DMM 测得的电流。 我们将使用4mA 电流- 6 mA 为单位输入160摄氏度。 当热吸收8至48小时后、故障 IC 的模拟输出在上述温度下报告8mA -12.5mA。 极少单元会在此测试后报告正确电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的耐心。 由于美国假期、该团队不在办公室、但将在我们于1月21日(星期二)返岗时回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、  

    您能否分享测试设置原理图? 您可以通过器件4 -6mA 的电流、但您可以生成多大的感应电流、即这里使用了多大的分流电阻值? 此外、在测试过程中会让引脚暴露在多大的共模电压下?