This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:能否使用5V 作为此 IC 的 VCC?

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM393LV-Q1, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464614/lm2903b-q1-can-i-use-5v-as-vcc-for-this-ic

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM393LV-Q1LM2903B

工具与软件:

大家好、我是一名电路设计人员、 我有关于 LM2903B-Q1的问题

VCC 基准电压似乎是15V、但我需要连接5V 电源。 由于即使在5V 时也会有错误率、电压值肯定会进一步下降、但它会下降多大? 当我对它进行仿真时、在4.5V 下似乎无法正常工作。 对吗? 我想知道最小值是多少。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件表明最小电源电压为2V。但共模范围结束(较高温度下为2V)、低于电源电压、因此该器件在低电源电压下不是很有用。 但如果您的输入信号不超过3V、它将起作用

    LM393LV-Q1具有轨到轨输入、因此在5V 下的工作效果更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    使用  LM2903B 模型的仿真问题通常意味着一个或两个输入超出0V 至 VCC 2V 的输入范围

    正如 Clemens 所说、LM393LV-Q1通常是一个更好且更易于使用的选择。