This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002-Q1:典型测试波形

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002-Q1, LM2903B, LM2904, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460300/tlv9002-q1-typical-test-waveform

器件型号:TLV9002-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903BLM2904TLV9002

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要您对典型测试的支持 波形 对于 TLV9002QDGKRQ。

要求:

5V 电源、输入和输出信号。

此致!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您要测试的对象。 DC 特性使用 DC 信号;频率相关特性通常使用正弦波。

    该器件在制造后已经过测试。 如果您要在之后测试基本功能、通常会将其配置为电压跟随器并测试多个电压或一个正弦波;如果您进行电路内测试、您可能只能将其作为比较器进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    请参阅数据表9.2.1 TLV900x-Q1低侧电流检测应用和9.2.2单电源光电二极管放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。 数据表中没有示波器捕获的波形。

    我需要您对测试波形的支持、说明 TLV9002-Q1是放大器、而不是降压转换器或栅极驱动器。 正弦波输入正常。

    谢谢!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其配置为电压跟随器(OUT−连接至 IN、直接连接或使用电阻器连接)、向 IN+施加任何模拟电压(直接施加或使用电阻器)、并检查输出电压是否相同。

    要检测运算放大器、两个直流电压(0.5V 或4.5V)就足够了;选择这两个电压可以排除比较器(这将完全达到电源轨)或没有轨到轨 I/O 的运算放大器(这将无法接近一个或两个电源轨)。 但如果您手动操作、也可以使用正弦波(0V… 5V 峰峰值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    什么导致了这个问题? 在我的长期职业生涯中、这是"我不敢相信他们在要求这个时刻"的前五名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    请查看包含主题"EVT - LM2903B/LM2904/TLV9002-Q1的测试波形"的电子邮件。 请按照以下要求、使用在示波器上捕获的波形进行回复。

    要求:

    5V 电源、输入和输出信号。

    谢谢!

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    但是它具有最低的优先级。 在下周结束前完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    TLV9002单位增益、VCC = 5V、VIN 蓝色、VOUT 黄色。  

    LM2903B; IN+(蓝色)、VOUT (黄色)、4V VPU、2.5V 作为 IN-.png

    我的组中不再有 LM2904。 我会将帖子转移给他们。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron。

    感谢您的大力帮助!

    此致!

    Josh