This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:JFE2140串扰

Guru**** 2800775 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463631/jfe2140-jfe2140-crosstalk

器件型号:JFE2140

工具与软件:

您好!

两个 JFET 之间的串扰是否已知? 我计划使用它们实现出色的匹配和性能、但有一点担心、对两个通道使用一个封装可能会产生串扰问题?

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我没有要共享的任何串扰数据。  JFE2140的最大优势之一是 JFET 之间的匹配。 两个 JFET 位于同一个裸片上、并共用一个公共基板。 市场上的许多双路 N 沟道 JFET 只是两个采用1种封装的独立 JFET 裸片、两个 JFET 之间的匹配不如 JFE2140好。

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已经将其用作差动放大器、我非常喜欢它的性能和匹配性。 因此、我想使用一对匹配的立体声唱机输入、每侧一个。 您是否担心内部和基板连接问题? 我读到、寄生晶体管会产生爆音噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:  

    我尚未听说或观察到此器件有任何爆音噪声问题。 有关 JFET 对和常见基板之间的交互、请参阅下面的这篇文章:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420050/jfe2140-jfe2140-capacities

    此致、  

    Chris Featherstone