This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMP-PDK-EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464378/amp-pdk-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:AMP-PDK-EVM

工具与软件:

你(们)好

该请求实际上是针对 SKU 的  AMP-PDK-SOT23-6 (但此零件在"零件号"字段中显示为"未识别")。

请确认 SKU  AMP-PDK-SOT23-6  CE 是否为 AD 如果是、请提供 CE/EU 符合性声明(EU DoC)?

我们无法在您的网站上找到此部分的 CE/EU 声明。 我们发现它用于另一个类似部件(SKU AMP-PDK-TSSOP -14)、但不适用于  AMP-PDK-SOT23-6。

提前感谢您