This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:音频放大器

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463318/opa541-audio-amp

器件型号:OPA541

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以将此电路用作准音频放大器应用、以便将8-40kHz 频带应用到4欧姆的电感负载中。 音频信号的源是扫描正弦波。


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Martin、

    是的、您可以将 OPA541用作单片功率放大器。 OPA541能够很好地处理电感负载。 您希望在此应用中实现什么功率输出?

    当您说电感负载为4 Ω 时、您是指定电感的 DCR 分量、还是指定特定频率下的阻抗?

    谢谢!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的回答。 负载将是高性能高音扬声器、所需的功率高达50W 正弦波:8-40kHz。

    放大后的信号的质量并不重要。

    我需要在长期负载和高频条件下测试一种扬声器。 我需要在几个小时的测试中检测扬声器的磨损或损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的详细信息、我现在明白了。  

    请务必在 OPA541上投射合适的散热器、这样应该都能很好地进行测试。

    如果您有关于 OPA541的任何其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您提供信息。  我会很小心。

    Martin