This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:更高频率和更低噪声版本的运算放大器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2140, OPA2828, OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464420/opa2140-higher-frequency-and-lower-noise-version-opamp

器件型号:OPA2140
主题中讨论的其他器件: OPA2828OPA2156

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否挑选一些推荐的具有比 OPA2140更高频率、更低噪声的运算放大器作为替代产品?
我的第一个想法是 OPA2828。

如果您能告诉我几个选择、这真的很有帮助。

谢谢!

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    如果您只对具有低输入偏置电流、低电流噪声密度、低1/f 噪声和更高带宽的双路 JFET 输入放大器感兴趣、那么 OPA2828将是唯一提供更高带宽和更好噪声规格的器件。

    下面是 OPA2140和 OPA2828 JFET 输入放大器之间的比较情况。  如果需要与其他非 JFET 输入或应用不需要低输入偏置电流的放大器进行比较、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

     感谢您的支持。 比较表很有用。 您能告诉我包括非 JFET 输入放大器在内的更多选项吗?

     此致、

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    对于低频1/f 电压 噪声和低频1/f 电流噪声、您是否存在任何问题? 您是否有严格的输入偏置电流要求? 或者、该应用是否能够与其他双极输入放大器(更高的输入偏置电流)配合使用? 这款运算放大器的应用或最终用户案例是什么?

    例如、OPA2156是一款 CMOS 输入放大器、在 10kHz 下具有3nV/sqrt (Hz)的低噪声密度、25MHz BW、相对低输入偏置电流可达数十皮安、但 与 OPA2140或 OPA2828 FET 输入器件相比、OPA2156 CMOS 上的1/f 低频噪声将高于 JFET 输入放大器、且温漂也更高。

    其他双极性输入器件可提供极低的1/f 电压噪声、低电压噪声密度、低失调电压和低温漂、但输入偏置电流更高。

      

    谢谢。此致、  

    Luis