This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:如何降低双极对数放大器中的零噪声

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462122/log200-how-to-reduce-zero-noise-in-bipolar-logarithmic-amplifiers

器件型号:LOG200

工具与软件:

对数放大器的零接地电位噪声是否会非常大?

德州仪器(TI)、您对此问题有何看法?

在我的固有印象中、我认为零电位通常非常糟糕、并且数据错误相对较差、所以我们之前使用了单电源对数放大器。 如何避免使用双极产生噪声?

我希望得到您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:

    良好连接的实心接地平面有助于避免使用接地作为基准产生的潜在噪声中的最糟糕噪声。 影响可能因电路板而异、具体取决于布局和电路板上的元件。  

    LOG200有一个布局指南部分、可帮助更大限度地减少接地回路。 这也有利于将接地用作基准电压。  

    始终会有一些固有噪声、但目标是使器件中的所有其他噪声源可以忽略不计。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我看看这种使用 LOG200的方式是否有任何问题吗? 我的源是0-100uA 负输入电流源。 我需要一个电流镜来执行反向操作并为 LOG200生成正电流。 请注意 I2的基准电流是否使用正确。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:

    通常最小电流不是确切的零安培、而是、如果使用光电二极管、这被称为"暗电流"、即在没有光线穿过光电二极管时流经它的漏电流。  

    连接到传感器时、您是否能够为我提供预期的最小电流? 此外、您希望 LOG200中的输出范围是多少?  

    我们还具有 LOG200的 SPICE 模型。 这就是我将用于验证电路是否正常工作的东西。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:  

    我还注意到了其他一些事情。  

    即超出对数放大器输入端的输入共模范围。 如下图所示、如果您使用单个5V 电源和 GND、则共模范围为2.3V 至3V。

    我建议将 VCM 引脚连接到2.5V 基准引脚。  

    您需要将 I2引脚与电容隔离。 我建议采用以下方案:  

    最后一点、您的线性度可能会被 ADL5315的性能所主导。 尤其是在较低的电流电平下。  

    此致、

    Robert Clifton