This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:RS485的范围扩展

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6232, THVD8000, THS6222, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464025/ths6222-range-extension-for-rs485

器件型号:THS6222
主题中讨论的其他器件:THVD8000THVD1500、THS6232

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用 THVD8000、以下是实现的范围:

         测试案例1:在工作距离为1.2公里的 CAT6电缆上

         测试案例2:在信号电缆上(100米为6.2欧姆)、仅适用于300米

为了远距离发送数据、他们需要使用 THS6222线路驱动器。 在德州仪器(TI)的"设计和开发"页面中、它用于太阳能电力线通信。

但在其应用中、他们需要这样做 可以传输数据、但不能传输电力 但事实并非如此 多节点通信 . (即、node =2)

请为我们的应用建议合适的硬件设计。

如果有任何其他解决方案、请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要多大的数据速率和距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率: >75 kbps。

    距离:1.5公里(如果  大于1.5公里则更好)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对 AWG-485/AWG-422引用的常见限值 RS 为1200m。这假设 RS 导体和100 Ω 终端的最大信号损耗为66%。

    如果使用全双工信号(即两个差分信号对、每个方向一个)、则只需要在接收器处有一个端接电阻器。 并且速度非常低时、您不需要端接电阻器。

    如果使用电阻较低的电缆(例如22或20 AWG 甚至更低)、则应能够延长距离。 但请注意、您不太可能在高距离时达到超过75kbps 的速度。

    所有这一切都假定 RS 至485收发器正常(例如、THVD1500)。 其他器件不太可能起作用、因为限制您的是电缆电阻/电容引起的失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prayag、

    THS6222线路驱动器不会相互连接、也不会强制仅支持单个 PLC 调制方案。  如果您发现您的应用需要更复杂的调制方案、例如 FSK、ASK 或 OFDM、则您仍可以使用 THS6222来驱动这些线路信号。  借助于您对数据速率和距离的需求、如果您也考虑采用可由40V 电源供电的 THS6232、您的项目可能会得到改进。

    您还应该知道、我们观察到客户将 THS6222和 THS6232成对使用以实现并联输出驱动、例如两个并联的 THS6222器件以提供更大的输出电流。  您还可以并联使用两个 THS6232器件、以便在比 THS6222更高的电源电压下增加电流驱动。

    有多种方法可以满足您的距离要求、我可以协助您设计线路驱动器电路。

    此致!

    ALEC