This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:单端到差分

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464534/ths4131-single-ended-to-differential

器件型号:THS4131
主题中讨论的其他器件: THS2630

工具与软件:

我对器件型号 THS4131IDGNR 使用单端到差动运算放大器、Vin = 3.3V、Vout =+/-15V 我想了解此器件型号  THS4131IDGNR 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinatha、

    感谢您就您的项目联系 TI。  我可以在此处提供指导。

    首先、我建议查看我们更新款的 THS2630器件、该器件具有引脚对引脚(P2P)兼容性、可直接替代 THS4131。  如果您喜欢性能的提高、可以考虑这款新器件(THS2630)。

    根据我的理解、您有一个输入信号、其输入端峰峰值电压为3.3V。  该电压是否是直流信号交流(正弦、方波)?  这里的工作频率是多少?

    我也看到您需要+/-15V 的宽输出摆幅;您是请求+7.5V 和-7.5V、还是请求+15V 至-15V 的摆幅?  THS2630将为您的运行提供更多的余量、因为 THS4131上的电源电压可为35V、而不是33V。

    此致!

    ALEC