This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:无法获取输出

Guru**** 2972640 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855, OPA857, OPA693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461193/opa857-could-not-get-an-output

器件型号:OPA857
Thread 中讨论的其他器件: OPA693、OPA858、OPA855

工具与软件:

我正在设计一种放大器、以放大光电倍增管(PMT)中的信号并使用标准数字转换器将输出数字化。

我使用了一个包含 OPA857和 OPA693的电路、但是没有得到任何输出信号。 使用电位计调整偏移时、我可以观察到直流电压电平的变化、但不存在信号。

如果您能协助我确定电路的潜在问题或改进其设计、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhaskar、

     感谢您提供的信息和调试步骤。 我仔细检查了你的连接,他们是正确的。 我还有几个简短的问题:

    1. PMT 的电容是多少
    2. 光电二极管的偏置是否是阴极连接到正电源、阳极连接到 OPA857的 IN 引脚? 这些连接可确保光电二极管提供输出电流、从而使 OPA857输出向下摆动到低于基准电压=(5 / 9)× 3.3V = 1.83V
    3. 您是否获得了正确的电源电流?
    4. 您能否在 OPA857输出端探头以隔离问题、或者确认问题是否与第一级有关(我假设由于电位器在第二级上工作)、是否可在两个放大器之间放置一个隔离电阻器。 此外、您是否可以探测 OUTN 以查看是否得到大约1.8V 来确认器件功能?  

    此致、

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    1. PMT 的电容是多少?
      阳极电容 约为 3.3 pF。

    2. 光电二极管的偏置是否是阴极连接到正电源、阳极连接到 OPA857的 IN 引脚? 这些连接可确保光电二极管提供输出电流、从而使 OPA857输出向下摆动到低于基准电压=(5 / 9)× 3.3V = 1.83V
      我们正在与 PMT 合作。
      。 PMT 的阴极 连接到高压负电源、和 PMT 的阳极 连接到 输入 的更多特性。
      PMT 在阳极上灌入电流(这是它不起作用的原因吗?)。
    1. 您是否获得了正确的电源电流?
      使用示波器、我们可以看到信号。 此外、通过使用市售放大器(TIA60、Thorlabs)、我们可以采集信号/图像。

    2. 您能否在 OPA857输出端探测以隔离问题、或者确认问题是否与第一级有关、如果您可以在两个放大器之间放置一个隔离电阻器、则建议您这样做。 此外、您是否可以探测 OUTN 以查看是否得到大约1.8V 来确认器件功能?  
      OUTN 提供1.81V。
      输出持续给出0.268V。
      我们删除了第二级 OPA693、结果似乎是相同的。
      也许这个问题可能就在第一阶段?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhaskar、

     感谢您对每项建议的最新信息。 我同意2. 这就是在输入电流发生变化时不从器件获得输出的原因。 该器件设计为在内部基准电压(1.83)及以下电压下工作。 在3.3V 单电源配置下、该器件的输出电压范围为0.6V 至1.9V。 1.2V 摆幅对应于高增益配置下60 µA 的最大输入电流、以及低增益配置下二极管拉出电流时的240 µA (阴极偏置到正电压、阳极连接到放大器输入端)。 它强制输出变为低电平、低于器件的内部基准(换句话说、 当 PD 上的光线落入时、此输出为负输出)。  

     您是否能够切换掉与正高电压电源配合使用的 PMT? 如果不是、那么由于不使用 OPA858或 OPA855等 OUTN 功能、您是否能够使用非集成 TIA 切换放大器?  

    谢谢!

    SIMA