This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:关于 LMH6321设计建议

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, TLV1702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460306/lmh6321-about-lmh6321-design-suggestion

器件型号:LMH6321
主题中讨论的其他器件: TLV1702

工具与软件:

嗨、团队:

客户在此处遇到损坏的问题。   您能否查看原理图并在此处提供一些建议?

客户设计了一个 LCR 表、以将以下电路用作检测 参数功能。 谢谢  

一个简单块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     从随附的图像中、我认为损坏意味着放大器被损坏。

    1. 是否会在启动时发生这种情况?
    2. 发生这种情况时、放大器是否有输入、还是没有输入信号? 如果有输入信号、有哪些特征(频率、放大器)?  
    3. 发生这种情况时、打开哪些开关?
    4. 电路板的其余部分或组件或仅 LMH6321是否有任何其他损坏。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    请参阅客户回复

    1. 是否会在启动时发生这种情况? 否
    2. 发生这种情况时、放大器是否有输入、还是没有输入信号? 如果有输入信号、有哪些特征(频率、放大器)? 答: 有一个输入信号、但是干扰源根据被测物体而变化。 它可以是正弦 AC100hz/1kHz/10kHz/100kHz/ 0.2VPP 或直流0.3V
    3. 发生这种情况时、打开哪些开关?  
    4. 答:没有办法知道、但开关只会闭合一个
    5. 电路板的其余部分或组件或仅 LMH6321是否有任何其他损坏。
    6. 答:  

      TLV1702损坏   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

      感谢您提供的信息、它对您有所帮助。 我们可以通过两种方法将损坏视为此类损坏:

    1. 超出绝对最大值  
    2. 高输出电流  

      如果 VCL 引脚保持开路、输出短路电流将默认为约700 mA。 从原理图中可以看出、输出输入到比较器 TLV1702中、该比较器具有非常高的输入阻抗、在没有输出电流限制钳位的情况下应该可以正常工作。 可能会发生的情况是、在测试过程中有一些设置由开关设置配置、这会导致放大器在非线性区域工作、从而导致放大器输出对电源饱和。 或者、复合环路中的另一个放大器 U60可能会饱和、从而导致在 LMH6321中超出范围。  

      要进行快速调试修复、可增加 R488输出电阻器和/或使整个系统的电源从+/-15V 更低到+/-5V。 再次运行相同的测试、然后查看是否出现问题。 为了进行设计修复、请在 LMH6321的输入端添加限流电阻器、并在 VCL 上添加外部电阻器和电压、以将电流限制在低至10mA 至300mA (10k Ω、0.25V 至7.5V)。  

      请告诉我快速调试修复的效果如何、以及客户是否需要上述反馈中的任何说明或问题。

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的支持。  

    客户将更改下面的一些设置。  但 可为整个系统形成+/-15V 至+/-5V 电压。 修改很难更改。  

    1.在 VCL 上添加外部电阻器和电压、以限制从10mA 到300mA 的电流。

    2.increase R488输出电阻器

    BTW、客户询问是否有任何保护方式来提供未损坏的 LMH6321。 由于损坏、无法修复 PCB。

    客户 tr TOY 在 OP 输出端添加 SMB11JCA。 但会导致不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     感谢您发送编修。

     保护二极管也是个好主意。 我建议添加肖特基二极管(它们的正向压降比器件内部二极管(常见的是 BAT54)更低。 我建议客户尝试在器件的输入端和输出端添加一个肖特基二极管。 为避免由于器件输出端二极管的内部电容而可能导致的稳定性问题、请在二极管前面放置一个隔离电阻器。 与下图中的操作类似(Cload 应为二极管)

     (摘自本 应用手册)

      下面是两个 e2e 主题、包含更多信息:

    谢谢!
    SIMA