Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, TLV1702
主题中讨论的其他器件: TLV1702
工具与软件:
嗨、团队:
客户在此处遇到损坏的问题。 您能否查看原理图并在此处提供一些建议?
客户设计了一个 LCR 表、以将以下电路用作检测 参数功能。 谢谢


一个简单块

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队:
请参阅客户回复
TLV1702损坏

你好、Jimmy、
感谢您提供的信息、它对您有所帮助。 我们可以通过两种方法将损坏视为此类损坏:
如果 VCL 引脚保持开路、输出短路电流将默认为约700 mA。 从原理图中可以看出、输出输入到比较器 TLV1702中、该比较器具有非常高的输入阻抗、在没有输出电流限制钳位的情况下应该可以正常工作。 可能会发生的情况是、在测试过程中有一些设置由开关设置配置、这会导致放大器在非线性区域工作、从而导致放大器输出对电源饱和。 或者、复合环路中的另一个放大器 U60可能会饱和、从而导致在 LMH6321中超出范围。
要进行快速调试修复、可增加 R488输出电阻器和/或使整个系统的电源从+/-15V 更低到+/-5V。 再次运行相同的测试、然后查看是否出现问题。 为了进行设计修复、请在 LMH6321的输入端添加限流电阻器、并在 VCL 上添加外部电阻器和电压、以将电流限制在低至10mA 至300mA (10k Ω、0.25V 至7.5V)。
请告诉我快速调试修复的效果如何、以及客户是否需要上述反馈中的任何说明或问题。
谢谢!
SIMA
尊敬的 Sima:
感谢您的支持。
客户将更改下面的一些设置。 但 可为整个系统形成+/-15V 至+/-5V 电压。 修改很难更改。
1.在 VCL 上添加外部电阻器和电压、以限制从10mA 到300mA 的电流。
2.increase R488输出电阻器
BTW、客户询问是否有任何保护方式来提供未损坏的 LMH6321。 由于损坏、无法修复 PCB。
客户 tr TOY 在 OP 输出端添加 SMB11JCA。 但会导致不稳定。
你好、Jimmy、
感谢您发送编修。
保护二极管也是个好主意。 我建议添加肖特基二极管(它们的正向压降比器件内部二极管(常见的是 BAT54)更低。 我建议客户尝试在器件的输入端和输出端添加一个肖特基二极管。 为避免由于器件输出端二极管的内部电容而可能导致的稳定性问题、请在二极管前面放置一个隔离电阻器。 与下图中的操作类似(Cload 应为二极管)
(摘自本 应用手册)
下面是两个 e2e 主题、包含更多信息:

谢谢!
SIMA