This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081H:引脚名称不同

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL081H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464615/tl081h-pin-name-different

器件型号:TL081H

工具与软件:

你(们)好

我的客户发现下面的 IC 引脚名称不同。 您能帮我确定哪一个是正确的吗? 您是否有计划修复数据表?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如 TL081H 数据表中所示、在 SOT23-5封装(VCC)上、引脚2是负电源(V-或 VCC -)、引脚5是正电源(V+或 DBV+)。  

    不同的应用手册、图表和/或技术文献可能交替使用术语 V-或 VCC -和 V+或 VCC +、但引脚分配功能和引脚分配是一致的。

    此致、

    Luis