This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400-Q1:适合5kV 线路上的直流小信号电压

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465562/amc1400-q1-suitability-for-dc-small-signal-voltages-on-5kv-line

器件型号:AMC1400-Q1

工具与软件:

您好、我正在寻找/设计一个隔离放大器解决方案、该解决方案将测量电源总线上的毫伏或更低电平的信号(基本上是通过电压测量来测量总线部分的串联电阻)。 总线的标称值为10V 或更低、但在发生故障时可以上升到更高的电压。 我们的最低工作要求为5kV、但如果可以通过调整这些电压、在几秒内可靠地看到10kV 以上、这就是目标(当然仍在这些高共模下测量小信号)。 仍在深入研究仪器仪表、但我只想向应用团队确认、就隔离放大器系列而言、我处于正确的应用范围内、然后查看是否有需要我首先查看的关键应用手册。 谢谢!