This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461050/tlv9001-tlv9001

器件型号:TLV9001

工具与软件:

您好!

我想连接扬声器作为麦克风,我将需要连接运算放大器在差分连接与24dB 增益,请注意,扬声器也并联 到音频 PA 产生30Vrms 与400Wrms ,所以我可以有这样的场景,音频 PA 将驱动扬声器,我将有运算放大器输入30Vrms。

您能否建议如何保护 TLV9001的输入、请注意、我将为运算放大器使用5V 单电源  

谢谢哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    使 C1、C3至少为50V 的隔离共模电压。  

    该电路经过了简单测试。 请随时进行更多测试或进行更改。  

    e2e.ti.com/.../TLV9001-speaker-mic.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    只是为了进行验证、二极管不会影响放大器(1/2VDD)的 VREF 点、因为2.5V 直流将导致二极管导通、且 OPAMP+输入端的 DC REF 电压将~1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    对于负反馈(R3、C2)、OUT 会尝试将两个输入驱动至相同的电压(直到 OUT 达到其电压摆幅限制)

    所以二极管没有偏置。 在没有交流输入的情况下、IN+= IN-= OUT = 2.5V