This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9354:两个电源运算放大器的电源序列

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459759/tlv9354-power-supply-sequence-for-both-power-supply-operational-amplifiers

器件型号:TLV9354

工具与软件:

大家好!

我想了解一下 TLV9354电源上升和下降顺序。

通常、两个电源运算放大器的电源序列
上升功能中、这一点很重要
我们认识到我们需要。
如果无法实现、
上升应首先在负极侧
负极侧应该最后下降
我想是应该的。

如果无法如上所述构建上升和下降序列、
运算放大器的行为是怎样的?
我将使用 TLV9354、其中+侧 DC=5V、-侧 DC=-5V。

如果有任何评论、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有接地引脚。

    相关的限制是 I/O 引脚上的电压不得超过电源轨。 如果出现这种情况、电流会流过钳位二极管进入电源、您必须将电流限制在10 mA 以下(请参阅绝对最大额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:  

    我同意克莱门斯的观点。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Chris、

    我不理解答案、所以我要问一个问题。

    这次我要问的是 V+和 V-电源。

    您是否认为、如果从 V-侧供电而没有 V+电源、则器件可能会因超过的绝对最大额定值而损坏

    信号输入引脚?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙介山、

    没有特定要求 V-或 V+彼此前后上升。  放大器只有看起来像单电源电压的 V+和 V-、在数据表中、我们通常称之为 Vs =(V+)-(V-)。

    Chris 和 Clemens 说、如果输入或输出的电压高于 V+或低于 V-、电流将通过这些引脚上的二极管传导。  需要将该电流限制在小于10 mA。 高精度实验室上的以下链接和配套资料说明了这是如何实现的:

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/1/3816841626001/4080367001001.mp4/subassets/opamps-electrical-overstress-introduction-presentation-quiz.pdf

    如果您有一个特定的电路、它可能会帮助我们解释需要注意的地方。

    请告诉我、这是否有助于澄清问题或任何后续问题。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说:如果生成输入信号的电路由同一个 V+/V−电源供电、则输入信号不能超过电源。 但是、如果您的输入电路在运算放大器之前上电、那么您可能会遇到问题。