This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745B:断电时的电流消耗

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: INA745B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465412/ina745b-current-draw-when-powered-off

器件型号:INA745B

工具与软件:

您好!

我们计划 在工业电池供电设备中使用 INA745B、我对该器件断电时高压侧的输入功率消耗有疑问。

图6-6. 高压输入多路复用器显示 Vbus 到 GND 之间的固定分压器、 Zbus 在条件下指定为1M Ω(5.5)" 通过有效转换启用器件 "。  

如果我正确理解6-6、那么如果数字电源关闭、阻抗不应低于1M Ω、但我在数据表中找不到任何具体信息。  

这种情况是否有估计的 Zbus? 我们可以假设阻抗不会降至1M 以下吗?

谢谢!

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lukas、

    感谢您的提问。 当器件关断或处于关断模式时、输入电阻不会减少。 对于关断模式、VBUS 应至少增加到几兆欧。

    此致、

    Peter